请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
请确认这一点、只有在外设已启动并运行时我们才能读取 PID。 这是正确的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请确认这一点、只有在外设已启动并运行时我们才能读取 PID。 这是正确的吗?
尊敬的 Anup:
请确认、仅当外设已启动并运行时、我们才能读取 PID。 这是正确的吗?
我认为您正在讨论的是 sec_proxy_pid 注册以读取有关 IP 版本的详细信息。
这是一个 MMR 寄存器、是模块寄存器空间的一部分、因此与任何其他外设一样、模块需要处于导通状态才能读取寄存器。
请注意、某些外设处于常开域中、可能无需专门上电、在这种情况下、应该可以在不执行任何操作的情况下访问寄存器。
SEC_PROXY 是 NavSS IP (MCU_NAVSS 或 MAIN_NAVSS) 的一部分、后者是相应常开型 LPSC 的一部分、因此 SEC_PROxy_PID 寄存器不需要专门进行任何上电。
此致
Suman