This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IND-COMMS-SDK:Sync0 中断问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IND-COMMS-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575039/ind-comms-sdk-sync0-interrupt-question

部件号:IND-COMMS-SDK


工具/软件:

您好、
在 BSP 中、Sync0 中断通过任务 (Sync0task ()) 触发。 随着系统中的其他中断、Sync0_ISR 抖动相对强烈。 BSP 中有一个宏:  

此宏也在 BSP 的源代码中使用。 客户如何在不更改 SDK 中的标头以及不必重新编译 SDK 的某些部分的情况下将 Sync0_ISR 更改为中断模式?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果定义了宏“ENABLE_SYNC_TASKS",“,则、则 SYNC0 处理在任务上下文中发生。 如果未定义、则在中断上下文中处理 SYNC0。
    您能否在这里帮助我们了解客户的要求?

    此致、