工具/软件:
我们使用 DRA829J-Q1 的 PCIe (SERDES0 和 SERDES2) 与第 1 代器件、Jacinto 是根复合体。
交流耦合电容器为 100nF、放置在靠近发送器的位置。
测量结果显示 Jacinto 接收器输入端的共模电压为 0V。
尽管 Jacinto 引脚上没有负基准连接、但我们期望 Jacinto 能够评估全差分电压、即使一个 SERDES RX 输入引脚处于负电势也是如此。
还是可以通过寄存器设置来调节 SERDES 接收器的共模电压?
此致、Peter