This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:LVDS 显示在 AM62PX 上不起作用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, SK-LCD1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575658/sk-am62-lp-lvds-display-not-functioning-on-am62px

器件型号:SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件: SK-LCD1

工具/软件:

您好、
我在 AM62PX 的 LVDS 显示屏上看不到 GUI。 我测试了预构建的默认和显示群集映像 v11.01.05.03。 连接似乎正常、并evtest显示触摸事件。 这看起来是可能的硬件问题。 我之前提出了一个问题:SK-AM62-LP:使用 SK-LCD1 时 AM62PX 上的 DRM/LVDS 显示权限错误。 请帮助确定根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayathri:
    这个线程似乎是上一个线程的延续。 我建议继续对上一个问题作出回应、以便将所有背景都放在一个地方。
    感谢您确认触控工作正常。
    为了进一步解决问题、将 FFC (flexi) 电缆连接到 EVM 后、当 kmsxxtest 在后台运行时、您是否能够在任何时钟/数据通道中看到信号?