This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:McASP 将丢失音频数据

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575239/tda4vm-mcasp-will-lose-audio-data

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好 TI 专家

SDK 0902

我使用以下配置在 Qualcomm 上通过 Android 传输和接收数据。 
但是、C6X_2 发送的一些音频数据帧会丢失。 Qualcomm 发送的数据没有丢失任何音频数据帧。

这是从 Qualcomm:发送的音频的测试波形



这是从 C6X_2 发送音频的测试波形: 


 

在实际测试中、我们发现 C6X_2 发送到 Qualcomm Android 的音频数据将丢失插槽 0 和插槽 1。 


FS 为 48kHz

插槽大小 32 位、插槽编号:32



此致
Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 周怡生

    两个探头分别是什么?

    我假设蓝色是数据、什么是黄色探头? 这是帧同步吗?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared

    蓝色是数据、黄色是帧同步。

    此致
    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared
    有什么建议吗?

    此致
    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 周怡生

    您能否显示 CFG_AFSXCTL 寄存器的值?

    您是否可以尝试将发送同步位延迟设置为 0(CFG_XFMT 寄存器)?

    此致、
    Jared