工具/软件:
您好、
我尝试使用从 GESI 板暴露的 UART3、以便能够与一些外部 UART 器件通信、但 UART3 似乎无法正常工作。
Pinmux/Padconfig 按预期配置;
UART3;
- 0x0011C074 = 0x0001000D
- 0x0011C078 = 0x0001000D
UART4;
- 0x0011C194 = 0x00010001
- 0x0011C198 = 0x00010001
将 EXP_MUX1/PWM_SEL 设置为高电平、 使用示波器物理确认 UART3 引脚是正确的引脚、并将引脚多路复用更改为上拉/下拉。
UART 实例 0、1、2 按预期工作、使用 MAIN_UART_USB 串行连接器进行验证
UART4 似乎是来自主 USB 串行连接器的第 4 个 UART 实例、并从 GESI 扩展板检查 UART3。
UART 实例 3、4 似乎不起作用。
PDK 版本:11.00.00.21
SOM:J721E
TestApp 配置:
- Baremetal
- MCU2_0 (R5F 主 0_0)
-非 DMA
提示、这里的问题可能是什么?
谢谢。
此致、
摩西