This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:适合 AM62L 的图像加载地址

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575164/am62l-fit-image-load-address-for-am62l

器件型号:AM62L


工具/软件:

尊敬的专家:

1.从以下指南来看、该地址用于 J721E、它还缺少 ramdisk 加载地址;

3.2.1.用户指南—适用于 AM62L 的 Linux SDK 文档

2.我可以从 uboot env 文件中找到加载地址,但找不到支持此功能的文档。

3.内核映像加载地址与 HSM 加载地址冲突。

因此、我想再次与您确认、我是否应该遵循 uboot env 文件中的加载地址列表? 您能给我一些关于这方面的更新文档吗?

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    让我检查一下并更新您

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    内部讨论将与 AM62L 专家进行。 我会尽快更新您

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    CONFIG_K3_HSM_FW 仅针对 J722S 启用、不适用于任何其他 K3 器件。

    Dev@ula:ti-u-boot.git$ git grep config_k3_HSM_FW configs/*
    configs/ j722s_evm_r5_hsmboot_defconfig :CONFIG_K3_HSM_FW=y