This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L31

Guru**** 2581085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574988/am62l-am62l31

器件型号:AM62L


工具/软件:

在设计中、蜂窝模块连接到 USB1。 应该如何连接 USB1_VBUS?

描述:

1:蜂窝模块的电源受控。

2:MVCC 的电压不超过 5V、由板载电源供电。

3:通过电阻分压器将 USB1_VBUS 连接到 VCC_3V3_SYS 是否合理? 如果没有、应如何处理? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    如果蜂窝模块的电源电压为 5 伏、则可以将其除以 3 并将其连接到 USB1_VBUS 监控引脚。

    本例中不需要 Zenner 二极管。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    VBUS 应连接在何处?
    MVCC? 或连接到其他稳定电源、如所附图表所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    USB1_VBUS 需要连接到另一方的电源。 SoC 的 USB 控制器“需要知道“ USB 总线上的其他设备(即蜂窝模块)是否已通电。 请注意、VBUS 通常由 DRVVBUS SoC 引脚驱动、如果由 GPIO 控制、则可能需要进行一些软件修改、以便了解 USB 驱动器。

    您可以将分频版本的 MVCC 馈送到大约 1.8V 的电压

    此致、

    Stan