This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625 兼容 PMIC 选项

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573772/am625-am625-compatible-pmic-options

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: TPS6522005-CCS EP

工具/软件:

尊敬的团队:

最初、我们希望使用 TPS6521903 AM625 处理器进行 PMIC 仿真。 但是、我们要求贮存温度为  –55°C ~ 85°C 、并且提到的 PMIC 器件不支持温度的下限。  

1.请您确认是否  TPS6521903  器件能够满足要求 –55°C  存储温度下限要求?

如果没有找到另一个 PMIC  TPS6522005-CCS EP 存储温度要求的配置。

2.请您确认是否提供此 PMIC  TPS6522005-CCS EP 是否与 AM625 处理器兼容?

此致、
Sahil Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    如果您有任何更新需要与我们分享、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们正在寻求对此的快速响应、因此我们可以进一步明确地决定 PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:  

    对延迟表示歉意、该主题之前错误地分配给了错误的团队。  

    1.如数据表中所述、很遗憾、TPS6521903 仅符合要求  –40°C  存储温度下限。 这不符合- 55°C  要求。  

    2. TPS6522005-CCS 是同一系列内的扩展性能器件,符合 EP –65°C 下限要求。

    可以、此器件可与 AM625 兼容。 TPS6522005-CCS EP 是一款用户可编程器件、因此设置为空白配置。
    该配置可以反映 TPS6521903 配置与 AM625 兼容的配置。
    可在以下文档中找到 NVM 编程详细信息: https://www.ti.com/lit/pdf/SLVUCM5

    如果您对该器件系列或编程步骤有任何其他问题、敬请告知。

    此致、  
    Sarah