主题:AM62P 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
现在、客户正在调查他们应将 OTP Keywriter 存储在哪里。
如果 OTP Keywriter 存储的介质不是引导介质、则可能会要求他们验证 OTP 密钥写入器介质 遵循 CRA 的安全风险。
这是问题所在。
- 是否可以将 OTP Keywriter 与引导加载程序、RTOS 和 Linux rootfs 都包含在一起? 第一次启动时、OTP Keywirter 会运行并对密钥进行编程。 第 2 次或之后、引导 Linux 和 RTOS 会运行。 是否可以支持这种用例?
- 另一种方法是、是否可以使用 JTAG 对 OTP 中的密钥进行编程? 对 OTP 进行编程后 、JTAG 被禁用、因此对 OTP Keywriter 进行编程的路径不存在安全风险。 这是客户的理想情况。 之后、只有引导加载程序、RTOS 和 Linux 运行。
此致、
Kasai