This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:启动摄像头

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576120/tda4vm-bring-up-camera

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

HW TDA4VM EVM(IMX390 +通用板)、SOM 摄像头模块

遵循用户指南: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/11_01_00_03/exports/docs/linux/Foundational_Components I2RX/Kernel/Camera/CSI2RX.html Kernel_Drivers

=> setenv name_overlays ti/k3-j721e-evm-fusion.dtbo ti/k3-fpdlink-imx390-rcm-0-0.dtbo
=>引导

但无法检测到摄像头。 就需要一个分步指南来启动摄像头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony Tang

    是否在 EVM 上运行 ADAS 映像? ADAS 图像不支持 tiovx GStreamer 插件、并使用 PDK 驱动程序(而不是 Linux 驱动程序)控制串行器和摄像头传感器。

    要启动/测试 vision_apps、您可以在此处阅读文档: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/11_01_00_04/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/BUILD_AND_RUN.html 

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用以下 PROCESSOR-SDK-LINUX: https://www.ti.com/tool/download/SDK-J721E

    它看起来像 ADAS SDK。 因此必须使用 PDK。

    SDK 是否可以支持  Linux 的串行器/摄像头传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony Tang

    SDK 11.00 应支持 Linux 的串行器/摄像头传感器(如果您构建 EdgeAI 映像)。 Jacinto 将不再从 11.01 发布 EdgeAI SDK。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们使用 SDK 11.0、Linux ADAS SDK 应该支持该 SDK 吗? 或者还有另一个 Linux SDK、如果是、请将我指向下载链接、我们需要第一步让摄像头工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony Tang

    否、Linux ADAS 映像不支持 Linux 中的 GStreamer 插件或 CSIRX 驱动程序。

    将会有 Linux EdgeAI 映像。 如果您使用的是 EVM、则需要使用 Yocto 构建 EdgeAI 映像。 如果您使用的是 SK 板、则可以使用  

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony Tang

    否、Linux ADAS 映像不支持 Linux 中的 GStreamer 插件或 CSIRX 驱动程序。

    将会有 Linux EdgeAI 映像。 如果您使用的是 EVM、则需要使用 Yocto 构建 EdgeAI 映像。 如果您使用 SK 板、则可以使用 https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-SK VDD-TDA4VM 

    此致、
    Jared