This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:eMMC 引导失败

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563966/am62l-emmc-boot-failed

器件型号:AM62L


工具/软件:

尊敬的专家:

客户按照以下 EMMC 引导指南设置开关模式并对 EVM 下电上电后。 AM62L 的输出如下所示。 故障原因是什么?

此致!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在客户按照以下 EMMC 引导指南设置开关模式并对 EVM 进行下电上电之后。 [/报价]

    客户在此处使用哪种引导模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    客户使用 eMMC 引导、他们仔细检查了开关配置。

    此致!
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    客户使用 eMMC 启动、他们仔细检查了开关配置。

    为了进行确认、您能否要求客户分享他们遵循的刷写过程以及他们在电路板上设置的确切引导模式引脚?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅以下相关主题:

    e2e.ti.com/.../am62l-processor-sdk-am62l-pg1-1-cpu-emmc-boot-error

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    Tony Tang 和我尝试了 EMMC 引导遵循以下指导。

    4.1.3.如何刷写 eMMC 并从 eMMC UDA 引导—适用于 AM62L 的 Linux SDK 文档

    我们使用相同的图像和方法尝试了两个版本的 EVM 板:

    1. PROC181E1(可从 EMMC 启动)

    2. PROC181E1-1(无法从 EMMC 启动)

    因此、我们认为此问题可能与硬件差异有关。 您能否再次确认这一点?

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    [quote userid=“533124" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563966/am62l-emmc-boot-failed/6069726 PROC181E1-1(无法从 EMMC 启动)

    我们也在此 EVM 版本上成功测试了 eMMC 引导。

    您能否分别分享 E1 和 E1-1 修订版中的工作引导日志和非工作引导日志?

    谢谢、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    抱歉、我和 Tony 没有保存日志。 但故障根本没有日志。

    1. PROC181E1(可以从 EMMC 启动):我们可以看到启动日志。

    2. PROC181E1-1(无法从 EMMC 启动):根本没有日志。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    如前所述、离线讨论、我们将请求营销支持、让您/您的客户订购带有 PG1.1 器件的最新 EVM、您应该使用上次星期五发布的最新 SDK 进行尝试。

    不计划在这些较旧的 EVM 上进一步调试此问题、以及 PG1.0 器件上的已知 eMMC 问题。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    明白了! 谢谢!

    此致!

    Jacob