This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:IMX678 驱动程序与 TDA4VM 和 TDA4VEN 的兼容性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575598/tda4ven-q1-imx678-driver-compatibility-with-tda4vm-and-tda4ven

器件型号:TDA4VEN-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM67TDA4VM

工具/软件:

尊敬的团队:

我们要求为 SDK11.1.03 将 Sony 的 IMX678 与 TDA4VEN 集成在一起。 但我们使用 TDA4VM 进行初始启动和 ISP 调优。 根据数据表、TDA4VM 具有 AM62 视觉处理器、而 TDA4VEN 具有 AM67 视觉处理器。

您能告诉我们以下情况吗

  • 驱动程序兼容性 — 考虑到设备树的变化,我们是否可以为 TDA4VEN 和 TDA4VM 使用相同的传感器驱动程序?
  • ISP 兼容性 — 我们是否可以对 TDA4VM 和 TDA4VEN 使用相同的调优文件?

此外、如果有任何针对 AM67 的 ISP 调优的特定文档/过程、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautham:

    根据数据表、TDA4VM 具有 AM62 视觉处理器、而 TDA4VEN 具有 AM67 视觉处理器。

    TDA4VM、TDA4VEN、AM62A 和 AM67 是 4 种不同的器件。

    考虑到设备树的变化、我们是否可以为 TDA4VEN 和 TDA4VM 使用相同的传感器驱动程序?

    是的、您可以在这两个器件上使用 IMX678 驱动器。

    我们能否针对 TDA4VM 和 TDA4VEN 使用相同的调优文件?

    TDA4VM 具有 VPAC1。
    TDA4VEN 有 VPAC3 以及一些额外的 H/W 模块。

    因此、TDA4VM 调优可以用于 TDA4VEN、但反之则不行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 此外、TDA4VEN 是否支持 HDR?是否有可用于 VPAC3 ISP 调优指南的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautham:

    我们有一个用于 VPAC3 调优的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sprad86

    您可以在下面的发行说明中找到大部分可用资源。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/imaging/imaging_release_notes.html