This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:AVS 类 0 - VDD_CC

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554421/dra829j-avs-class0---vdd_cc

器件型号:DRA829J
Thread:DRA829 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI-Team、

根据 DRA829 TRM (SPRUIL1D)、AVS  类 0 仅支持 VDD_CC。

在检查 PDK 实现以配置 PMIC (SBL_SetupPmicCfg) 时、我们实现了逻辑可读取所有支持的电压域并检查。

但是、我们希望 仅读取和配置 VDD_CC(避免多次读取)。

您能否确认哪个是 VDD_CC 的相应索引?
根据读取的值、它对应于索引 2 (WKUP_VTM_VD_OPPVID_j、其中 j = 2)、但文档中没有找到任何证据来确认该值。

此外、该指数是固定的还是将来可能会发生变化?

提前感谢您。
António μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  António、

    对延迟的回复表示歉意。

    这是最终设置电压的代码。

    if (vtmDevInfo & CSL_VTM_CFG1 DevInfo_AVS0_SUP_MASK )

    vtmOppVid =(vtmOppVid 和 vtmOppVidMask)>> opp;
    pmicCfg->毫伏= sblMapOtpVidToMilliVolts [vtmOppVid];
    sbl_log (sbl_log_MAX、“电子保险丝失效:VD %d 至%d mV (OppVid:0x%x、从器件:0x%x、RES:0x%x)\r\n“、VD、pmicCfg->毫伏、 vtmOppVid、pmicCfg->slaveAddr、pmicCfg->powerResource);
    }

    [引述 userid=“594518" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554421/dra829j-avs-class0---vdd_cc

    此外、该指数是固定的还是将来可能会发生变化?

    [/报价]

    默认 SOC 选项。 这个应该是固定的。 您应该能够避开该环路。

    我正邀请硬件专家进行双重确认。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、

    对于特定的 SoC +域+ OPP、索引是固定的。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthy

    感谢您的回答。

    您能否确认 VDD_CC 的索引分别为“vtmDevInfo"和“和“vtmOppVid"?“?

    我的意思是、“ j 要在 MMR 寄存器“WKUP_VTM_VD_DEVInfo_中使用的值 j “和 WKUP_VTM_VD_OPPVID_ j

    谢谢你。
    António μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    TRM (SRUIL1D) 中标题为“表 5-55. VTM 的 VD 寄存器组映射到电压域“显示了 WKUP_VTM_*_VD_*_2 映射到 VD_CC。

    即、对于映射到 VDD_CPU 电源轨的 VD_CC、j=2。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle

    感谢您的澄清。
    它清楚地回答了我的问题。

    此致、
    António μ s