This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:主题:申请访问 BeagleBone AI-64(AM68A 处理器)的文档 SPRUIU4、SPRUIP0 和 SPRUIQ3

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576041/am68a-subject-request-access-to-documents-spruiu4-spruip0-and-spruiq3-for-beaglebone-ai-64-am68a-processor

部件号:AM68A


工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我目前正在使用进行应用和 DSP 开发 BeagleBone AI-64 、它基于 AM68A(Jacinto 7 系列) 凭据。

如需详细研究处理器子系统、C7x DSP 和互连架构、我需要访问以下 TI 文档:

  • SPRUIU4

  • SPRUIP0

  • SPRUIQ3

这些文档似乎是受限制或受保密协议保护的文档、不可供公众下载。

请帮助我访问这些文档、或者根据需要指导我完成 NDA 流程。

我的目的是为了 C71x DSP 上的软件开发和优化 设备中的笔记本电脑 BeagleBone AI-64 平台的更多知识。

谢谢您、
维斯鲁特·巴布
(普拉维佳半导体有限公司嵌入式工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您从哪个区域提出此请求? 要获得 NDA 流程、您需要联系您所在地区当地的 TI FAE

    此致

    Tarun Mukesh