This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:Bootloader CAN't 选择 SDCard

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574976/ccstudio-bootloader-can-t-select-sdcard

部件号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

应用

CCSVer20.3.0

TMDS64EVM

FreeRTOS (V202406.01)

适用于 AM64x 的 MCU+SDK (11.01.00.17)

CCS example.syscfg it drivers“引导加载程序“引导介质、无法选择 SD 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请详细说明您的问题。

    您执行了哪些步骤来创建此问题?

    这是从 CCS 吗?  

    您尝试构建哪个示例?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAMLE 程序

    TI\ind_comms_sdk_am64x_11_00_00_13\MCU_PLUS_sdk\examples\kernel\freertos\task_switch\am64x-evm

    CCS->example.syscfg 标签->“BOOTLOADE"Add->"Boot Media"“ Media"</s>“ “

    下拉菜单中没有 SD 卡。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 MCU+SDK 官方文档。 引导加载程序不支持 MMCSD 引导。  

    请参阅  引导加载程序  以了解详细信息。