This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:CSI2Rx 最小行宽度

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VL-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576920/tda4vl-q1-minimum-csi2rx-line-width

器件型号:TDA4VL-Q1


您好、

 

CSI2Rx 支持的最小行宽是多少? 我们正在将 J721S Linux SDK 中的驱动程序用于定制 TDA4VL-Q1 电路板。

 

谢谢您、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSI2-RX 是一个 MIPI D-PHY 接口、这意味着其阻抗要求是 100 Ω 差分(松散)和 50 Ω 单端。  该阻抗所需的布线宽度由 PCB 堆叠和 PCB 制造商驱动。  最小布线宽度由 PCB 制造商控制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:  

    很抱歉、我是在 CSI2 帧的上下文中 — 即每行的最小字节数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    根据 MIPI D-PHY v2.1 规范、每条线路的最小字节数为 1

    此致、
    标记