This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:我尝试通过从预构建的映像引导来验证 DP 连接的运行情况、但未启动。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572238/j722sxh01evm-i-attempted-to-verify-the-operation-of-the-dp-connection-by-booting-from-a-prebuilt-image-but-it-did-not-boot

器件型号:J722SXH01EVM


工具/软件:

大家好!

由于 SDK 11.1 已发布、我尝试验证评估板 (J722SXH01EVM) 上的 DP 连接性。 第一步、我尝试使用预构建的映像启动电路板、但未启动。

我执行的步骤如下:

请告知正确的程序或所需的任何其他步骤?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    您能否确认以下几点:

    1. 标记为“调试 USB“的 micro USB 端口是否在使用中?
    2. 连接到调试 USB 时应枚举 4 个串行端口。 是否已连接第 3 个实例? 例如、如果串行器件被枚举为 USB0、USB1、USB2、USB3、则 USB2 应该是打印 U-Boot/Linux 日志的 UART 端口。

    作为示例、如果使用 ADAS 图像、则默认情况下 Linux 侧禁用显示、以允许 RTOS 控制显示。 因此、如果希望 Linux 具有控制权、则必须编辑引导分区中的 uEnv.txt、以便将 name_overlays 和 dorprocboot 变量注释掉。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takuma-San、

    感谢您的答复。

    我们通过评估板上标记为 USART 的端口检查连接、并通过 ttyUSB2 确认与 PC 的通信。
    此设置与使用 SDK 11.1 及更早版本进行操作验证时使用的设置相同、因此我们相信连接已正确建立。
    此外还设置了引导标志。
    由于引导分区中没有映像或 dtb 文件、我们怀疑这可能是原因之一。
    如果“Create-sdcard.sh"脚“脚本没有完全准备这些文件、是否需要单独设置它们?
    如果是、请提供相关步骤或说明。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    我还使用了 create-sdcard.sh 来创建 SD 卡并确认其正常工作。 脚本应完全准备引导至 Linux 登录提示符所需的文件。  Linux 内核和 dtb 文件不位于引导分区中、而是位于 J7x 系列器件的根分区的引导文件夹中。 引导分区应具有 U-Boot 内核、此内核将启动根分区、并从根分区提取 Linux 内核、DTB 和文件系统。

    在任何情况下、听起来脚本找到了 micro SD 卡、因为您提到有一个引导分区。 引导分区是否有任何文件? 只要有 tiboot3.bin 文件、您就应该会在串行端口上看到一些日志。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    很高兴听到电路板正在启动! ROM 代码在文件系统模式下需要某种格式。 因此、需要格式化:

    脚本应该进行格式化,很奇怪,它没有为您进行格式化。

    此外、启动后、我们连接了 HDMI 显示器、但未观察到显示输出。

    您可以尝试下面的建议吗? 我在日志中看到、Remoteproc 正在加载 R5F/C7x DSP、因此我认为 DTS 上应用了叠加。

    [引述 userid=“492487" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572238/j722sxh01evm-i-attempted-to-verify-the-operation-of-the-dp-connection-by-booting-from-a-prebuilt-image-but-it-did-not-boot/6055069

    作为示例、如果使用 ADAS 图像、则默认情况下 Linux 侧禁用显示、以允许 RTOS 控制显示。 因此、如果希望 Linux 具有控制权、则必须编辑引导分区中的 uEnv.txt、以便将 name_overlays 和 dorprocboot 变量注释掉。

    [/报价]

    此致、

    Takuma