This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625 RMII MAC 到 MAC 连接寄存器配置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577036/am625-am625-rmii-mac-to-mac-connection-register-configuration

器件型号:AM625


尊敬的专家:

 

我目前正在开发一个使用 TI AM625 处理器的项目。
在我们的设计中、我们打算将 AM625 RMII MAC 接口直接连接到另一个器件的 MAC 接口(即无 PHY 的 MAC 至 MAC 连接)。

请说明以下几点:

应修改 AM625 上的哪些寄存器或配置设置以支持 RMII MAC 转 MAC 模式?

是否有与此设置相关的任何参考文档、TRM 部分或示例配置?

非常感谢您针对此配置提供的正确初始化或寄存器序列指导。

 

谢谢

 

Daniel