This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:布局指南 xSPI

Guru**** 2585145 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575167/am62a3-q1-layout-guidelines-xspi

器件型号:AM62A3-Q1
主题:AM62A3 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI-support、

我们使用 xSPI 闪存 IS25WX256/128。

在 166–200MHz 下运行闪存 可能需要 TI 推荐的严格布局指南

但我可以在 hte AM62A3 的数据表/布局指南中找到闪存接口的布局指南

行目标阻抗和牵引 长度调整。

请向我提供有关这一问题的资料。

此致、

Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    不确定是否有应用手册或类似文档、但我认为论坛中有相关指南。 我需要进行几次搜索才能找到它们。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    我当时考虑的是特定的 OSPI 布局指南应用手册、但我回顾了我们在数据表中实际提供了相关指南。

    请参阅  8.2.2 OSPI/QSPI/SPI 电路板设计和布局布线指南  在  AM62Ax SitaraTm 处理器数据表(修订版 D)中

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此【常见问题解答】中找到有关 OSPI 的更多建议和指南

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    是的、非常感谢。 我有旧版本的数据表没有关于 OSPI 的指南。

    此致、

    Dusan