请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM尊敬的 TI 专家:
可以在 HSM/TEE 下实现以下操作吗?
如果是、这些操作是由 MCU 域还是主域执行?
1.通过向 HSM 发送带有正确签名的 FOD 证书来验证存储
2.通过向 HSM 发送带有无效签名的 FOD 证书来检查错误返回
3.通过向 HSM 发送带有正确签名的 FOD 证书来验证删除 (在 HSM 中至少存储一个 FOD 证书后)
4.通过向 HSM 发送带有无效签名的 FOD 证书来检查错误返回 (在 HSM 中至少存储一个 FOD 证书后)
5.检查 FOD 信息和存储的 FOD 证书数量 (在 HSM 中至少存储一个 FOD 证书后)
使用 Hae-HSM 时、调用 HSM_FeatureOnDemand_XXX API 并检查操作
BRS、
王志光