This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:couldn'带有 AM275-AWE-SDK_11.01.16.06 的 AEC1 产生 t 输出 TDM 通信波形

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS67CD-AEC, AUDIO-AM275-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558564/audio-am275-evm-couldn-t-output-tdm-communication-wave-form-aec1-with-am275-awe-sdk_11-01-16-06

部件号:AUDIO-AM275-EVM


工具/软件:

提供新的 AWE SDK (AM275-AWE-SDK_11.01.16.06) 后、 使用多区音频 配置进行构建、并能够  通过  SD引导检查 Audio Weaver 是否正常工作

但我无法 使用示波器观察到 AEC1 发出的 TDM 通信输出波。

我假设系统配置如下。


没有 TAS67CD-AEC因此单独检查 AUDIO-AM275-EVM