主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具/软件:
您好、
我们使用下面的
工业通信 SDK:11.00.00.13
CCS:12.8.1
SysConfig:1.22
编译器:tiarmclang 4.0.1
启动目标配置和脚本后、我们收到以下错误消息。
MAIN_Cortex_R5_0_0:在长度 0x1378 的第 0 页的 0x0 处写入存储器块时遇到问题:(错误–1065 @ 0x1000)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。 (仿真包 20.0.0.3178)
MAIN_Cortex_R5_0_0:文件加载程序:验证失败:目标无法写入 0x00000000
请参阅以解决此问题。
同样的应用程序正在使用 indiIndustrial SDK 9.02.00.24 和 CCS 12.7.1 以及 sysconfig : 1.20.0
此外、我们在 CIO 控制台中也出现以下错误。
[MAIN_Cortex_R5_0_0]
DMSC 固件版本 11.0.6-v11.00.06(花哨 RAT)
DMSC 固件版本 0xb
DMSC ABI 修订版 4.0
[SCICLIENT] ABI 检查通过
[SCICLIENT]启用了调试的电路板配置...
[SCICLIENT]通用板配置通过
[SCICLIENT] PM 主板配置通过
[SCICLIENT]对讲机管理主板配置通过
[SCICLIENT]安全电路板配置通过
DMSC 固件版本 11.0.6-v11.00.06(花哨 RAT)
DMSC 固件版本 0xb
DMSC ABI 修订版 4.0
正在启动 SOC 初始化...
错误:bootloader_socCpuResetRelease:873:A530-1 的 CPU 开机失败
正在重置自群集...