This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:我们的 IBIS 仿真结果是否正确?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572910/am3352-are-our-ibis-simulation-results-correct

器件型号:AM3352


工具/软件:

大家好!

在 TI AM3352BZCZ100 和 Micron 之间的仿真 MT41K256M16TW-107-P 中、当施加的电压设置为 1.35V 时、DQS 信号的交叉点会略有漂移、如图所示。

波形取自 U8 的 DQS 信号、消除了 VREF (VrefDQ) 设置、阻抗和 ODT (RTT) 端接值的影响。
波形处于 CPU 写入操作期间。
布线长度匹配。
即使不考虑 PCB 模式、也会发生偏移、这表明 MT41K256M16TW-107-P 的输出已延迟。
使用的 IBIS 模型是:

TI:AM3352BZCZ100→sprm552c.ibs
Micron:MT41K256M16TW-107-P→v00h-1p35-ibis

我们测试了 IBIS 模型中的各种驱动强度 (5–12mA)。
12mA 和 6mA 的波形显示了时序滞后、交叉点明显受影响。

为了解决该问题、我们编辑了 IBIS 模型以将信号延迟 0.1ns 至 0.2ns、这使交叉点与中心对齐。

【问题】

・在上述条件下执行 PCB 仿真是否可以接受?
・在初始延迟设置为“0"的“的情况下运行仿真是否存在任何问题?
・如果有其他现象或因素需要检查,请告诉我。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    感谢您的查询。

    要解决此问题、我们编辑了 IBIS 模型以将信号延迟 0.1–0.2ns、这使交叉点与中心对齐。

    可能不建议修改模型。

    请允许我与专家核实一下。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢你的帮助。

    我的客户目前正在请求有关此问题的及时回复、因此、我非常感谢您的紧急调查。
    如果可能、您是否可以优先考虑该分析?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    谢谢你。

    我的客户当前正在请求有关此问题的及时回复、

    不确定是否符合预期。

    我已经联系了仿真专家。

    这位复员方案专家本周离任。

    我会更新收到的任何输入。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    请参考专家的以下问题。 专家在达拉斯工作。

    下面是我方面的一些后续问题:  

    1. U8 是什么、它们在下面指?
    2. 使用的是哪种 DDR 存储器类型? 是 DDR3 吗?
    3. 测量的波形在哪里?
    4. 为什么在仿真中忽略 ODT?

    请尽可能多地分享详细信息、以避免可能的延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、


    1. U8 是什么意思?

    U8 是我们电路板上的参考编号、指 AM3352BZCZ100。 对此造成的任何混淆、我们深表歉意。

    2.正在使用哪种 DDR 内存类型? 是 DDR3 吗?

    DDR3L
    https://www.digikey.jp/ja/products/detail/micron-technology-inc/MT41K256M16TW-107-P/5956623 

    3.波形测量在哪里?

    这是一个仿真结果、因此没有测量点。

    4.为什么 ODT 在他们的模拟中被忽略?

    考虑到对波形仿真的影响、我们排除了三点:Vref (VrefDQ)、阻抗和 ODT (RTT)。
    如有必要、我们将进行设置。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    感谢您的意见。

    让我与专家核实并为您提供最新信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    专家是否仍然不可用?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、  

    谢谢你。 请参阅以下专家意见:

    1. U8 是什么、它们在下面指?

    U8 是我们电路板上的参考编号、指 AM3352BZCZ100。 对此造成的任何混淆、我们深表歉意。

    TI>>无问题。 感谢您的澄清。

     

    1. 使用的是哪种 DDR 存储器类型? 是 DDR3 吗?

    DDR3L
    https://www.digikey.jp/ja/products/detail/micron-technology-inc/MT41K256M16TW-107-P/5956623 

    TI>>已注意

     

    1. 测量的波形在哪里?

    这是一个仿真结果、因此没有测量点。

    TI>>在本例中、“测量“是指仿真设置中指定的探测点。 请阐明正在探测波形的位置、因为这对于评估整体波形质量非常重要

     

    1. 为什么在仿真中忽略 ODT?

    考虑到对波形仿真的影响、我们排除了三点:Vref (VrefDQ)、阻抗和 ODT (RTT)。
    如有必要、我们将进行设置。

    TI>>请在仿真中包含 ODT、因为这对清理信号波形有很大帮助。

     此致、

    Sreenivasa.