This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:当没有插入 SD 卡时、引导时间会减慢大约 1 秒。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566640/am62a7-the-boot-time-slows-down-by-about-1-second-when-no-sd-card-is-inserted

器件型号:AM62A7


工具/软件:

SDK 版本:10_00_00_08

我们目前从 eMMC 引导、并已识别出问题:

有一个 ​引导时间差异为 1 秒 ​插入和没有 SD 卡的情况下与上电之间的区别。

从下面的日志中、我们可以观察到这一点 ​与 ext4-FS 相关的消息会延迟 1 秒以上 ​在没有 SD 卡的情况下引导时、会导致 systemd 初始化出现相应的延迟。

日志比较: ​

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅以下主题:

    e2e.ti.com/.../5698816

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如提交消息中所述、只要在 DTS 中启用了 SDHCI1 节点、就可能无法消除延迟。

    我不太明白为什么这个 1 秒延迟不能被消除。 由于我正在使用 eMMC 引导方法、为什么我们必须等待 SDHCI1 初始化? 即使需要等待、也应将其放置在内核线程中、而不是阻止整个内核加载过程。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您未使用 SD 卡、则可以禁用 SDHCI1 节点。 但是、这将完全消除对连接到 SDHCI1 的卡的支持、即使在运行时也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的应用场景需要 SD 卡、因此无法移除 SDHCI 陷波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的应用场景需要 SD 卡、因此无法删除 SDHCI notde。

    在这种情况下、请允许我在几天之内在内部讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有关于此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已将此问题联系到团队、并等待反馈。 请再留出几天时间(可能是下周初)进行更新。

    感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有关于此问题的任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我刚刚与团队进行了检查。 小组承认这个问题、但由于其他较高优先级的活动、目前无法确定其优先级。 这将适用于计划于 2016 年第 1 季度发布的 12.0 版本。

    由于系统正常工作并假定处于开发阶段、因此您可以继续处理此延迟问题。 如果情况并非如此、请告诉我您的顾虑。

    感谢您的耐心!

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant

    我懂了。 我们可以等待您的后续更新。

    鉴于我们当前使用的是 SDK 版本 10.00.00.08、并且考虑到目前缺乏直接的升级 SDK 方法、我们不希望过于频繁地升级 SDK。 我们想知道 TI 路线图中的未来 SDK 版本计划相对稳定且功能完整、以便我们稍后可以直接更新到该版本。

    BR

    Jason