This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:无登录提示

Guru**** 2587745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571528/j722sxh01evm-no-login-prompt

器件型号:J722SXH01EVM


工具/软件:

/mnt/boot
├──图像
├──k3-j722s-evm.dtb
├──ti
│  ├──k3-j722s-edgeai-apps-j722s-evm.dtbo
│  └──k3-j722s-vision-apps.dtbo
├──tiboot3.bin
├──tispl.bin
├──u-boot.img
└──uEnv.txt

uEnv.txt:

# Update the Linux hostname based on board_name
# The SK also requires an additional dtbo to boot. Prepend it to name_overlays depending on board_name
uenvcmd=if test "$board_name" = "am67-sk"; then ; setenv args_all $args_all systemd.hostname=am67a-sk ; fi

# Setting the right U-Boot environment variables
dorprocboot=1
name_overlays=ti/k3-j722s-vision-apps.dtbo
#name_overlays=ti/k3-j722s-edgeai-apps-j722s-evm.dtbo

设备继续重新启动。

Welcome to minicom 2.8

OPTIONS: I18n 
Port /dev/ttyUSB2, 12:54:26

Press CTRL-A Z for help on special keys


U-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (Nov 13 2024 - 14:26:23 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 17048 bytes
Trying to boot from MMC2
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Starting ATF on ARM64 core...

NOTICE:  BL31: v2.11.0(release):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 04:20:32, Nov  1 2024

U-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (Nov 13 2024 - 14:26:23 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox)')
Trying to boot from MMC2
Authentication passed
Authentication passed


U-Boot 2024.04-ti-ga970f6e51043 (Nov 13 2024 - 14:26:23 +0000)

SoC:   J722S SR1.0 HS-FS
Model: Texas Instruments J722S EVM
DRAM:  2 GiB (effective 8 GiB)
Core:  79 devices, 29 uclasses, devicetree: separate
MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
Loading Environment from nowhere... OK
In:    serial@2800000
Out:   serial@2800000
Err:   serial@2800000
Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
Hit any key to stop autoboot:  0 
switch to partitions #0, OK
mmc1 is current device
SD/MMC found on device 1
994 bytes read in 72 ms (12.7 KiB/s)
Loaded env from uEnv.txt
Importing environment from mmc1 ...
Running uenvcmd ...
50612 bytes read in 229 ms (215.8 KiB/s)
Warning: Did not detect image signing certificate. Skipping authentication to prevent boot failure. This will fail on Security Enfos
Load Remote Processor 0 with data@addr=0x82000000 50612 bytes: Success!
1166208 bytes read in 274 ms (4.1 MiB/s)
Warning: Did not detect image signing certificate. Skipping authentication to prevent boot failure. This will fail on Security Enfos
Load Remote Processor 2 with data@addr=0x82000000 1166208 bytes: Success!

U-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (Nov 13 2024 - 14:26:23 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 17048 bytes
Trying to boot from MMC2
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Starting ATF on ARM64 core...

NOTICE:  BL31: v2.11.0(release):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 04:20:32, Nov  1 2024

U-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (Nov 13 2024 - 14:26:23 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox)')
Trying to boot from MMC2
Authentication passed
Authentication passed


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    能否确认:

    1. 所使用的 SDK 版本吗?
    2. 这是否是 TI EVM 的定制板?
    3. 这是使用一些自定义更改还是默认 SDK?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SD 卡上安装了文件系统/tisdk-tiny-image-j722s-evm.rootfs.tar.xz。

    在随后的自动引导过程中、我按下 一个键来停止自动引导。 然后、我执行了以下 U-Boot 命令:

    => MMC 设备 1  

    => MMC 重新扫描  

    => 加载 mmc 1:2 ${kernel_addr_r}/boot/Image  

    =>加载 MMC 1:2 ${FDT_addr_r}   /boot/dtb/ti/k3-j722s-evm.dtb  

    => setenv bootargs 'console=ttyS2115200n8 root=PARTUID=  rw rootfstype=ext4 rootwait systemd.unit=multi-user.target  Init=/bin/sh '  

    => booti ${kernel_addr_r}-${FDT_addr_r}  

     #   在 ttyS2 上生成 Getty(登录提示符)  

    => mount -o remount、 rw /  

    =>/sbin/agetty -L 115200 ttyS2 VT102  

    # Arago 徽标已显示   

    Arago Project(无)ttyS2  

    Arago 2023.10(无)ttyS2  

    (无)登录:  

    #以 root 身份登录(无密码)  

    (无)登录:root  

    root@(none):~#    

    --------------------------------------------------------

    如果省略/bin/sh 上面突出显示的“init=MCU",“,则、则会执行某种硬件复位(看门狗?) 将在 2-3 秒后发生。 我尝试了不同的方法、但未能禁用该复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享 DIP 开关设置吗?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      
    感谢您发送编修。 我向您发送板上的 2 个 DIP 开关。

    -Chuan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SW3:11010011

    SW4:00000000

    SW2:00011100

    您可以尝试使用上述 DIP 开关设置吗?

    我看不到复位。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用建议的 DIP 开关设置、在任何/dev/ttyUSBx.上都没有活动  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、

    我在新的 sdcard 上运行 bin/create_sdcard.sh。

    我可以看到两个都使用引导   
      “U-Boot 2024.04-ti-ga970f6e51043 (2024 年 11 月 13 日 — 14:26:23 +0000)“

    尽管如此、它从不引导进入登录提示屏幕。 自动引导循环和我从来没有看到“正在启动内核...“在您的启动中看到。

    引导分区中是否有相同的文件、如下所示:
    $树/mnt/boot
    /mnt/boot
    ├──tiboot3.bin
    ├──tispl.bin
    ├──u-boot.img
    └──uEnv.txt

    此致、

    -Chuan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keerthy:

    根本原因是供电方。 电源 USB-C 通过 USB 适配器连接、无法引导至登录提示符或打开 HDMI 显示。
    将 USB-C 连接到笔记本电脑的电源组后、UART 和 HDMI 都可以正常工作。

    感谢您的帮助和耐心。

    此致、

    -Chuan。