This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:ROS2 MoveIt2 部署

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576529/sk-am69-ros2-moveit2-deployment

器件型号:SK-AM69


工具/软件:

大家好!

我有一个 moveit2 包 ros2 jazzy 我需要在这个板上部署。 我想知道 moveit2 提供哪种性能历史记录。 我猜操作可能需要毫无头绪、但我想知道如果部署 rviz2 GUI、我会获得什么样的性能。 另外、从 SDK 上的 Docker 容器内进行 x11 转发的可行性如何?

我很可能会使用旋风雷达来进行此操作、因此我想知道这是否是此板的理想选择、或者是否存在缺点。

当前是否有任何部署运行此堆栈?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    我们已在最新的 SDK 中取消了 ROS/ROS2 支持范围。

    过去、我们使用 moveit 软件包进行了演示、但我们没有在电路板上运行 rviz。 正如您所猜测的、我们只能无头操作。  

    此致、

    Takuma