This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:ADC 读数低于预期 (12 位 ADC–1.8V 输入读取~1.7V)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576210/am6442-adc-reading-lower-than-expected-12-bit-adc-1-8-v-input-reads-1-7-v

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好:
我们已经设计了基于 AM6442 的定制电路板、其中我们使用 8 通道 ADC。 在这里、我们观察了以下几个方面

  • 当未提供输入电压且引脚悬空时、我们会看到读数为 0.3-0.4V
  • 当提供的电压高于 1.7V 至 1.8V 时、我们看到读数仅高达 1.7V。

请确认这是否是 AM6442 的预期行为?

下面是将原始值转换为模拟电压值的公式。

  • ADC_Vmin: 0.1V

  • ADC_VMAX: 1.8V

  • 分辨率: 12 位(4096 次计数)

  • 使用的缩放公式:

    比例因子=(ADC_VMAX - ADC_Vmin)/分辨率;

    Vin =(adcValue * scalingFactor);

注意:

不过、对于该范围内的其他电压 0V 至 1.7V 、ADC 读数非常准确、并且与预期值非常接近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    关于您的观察:

    1. ADC 引脚保持悬空:这是预期行为。 当某个引脚在没有输入电压的情况下保持悬空或未连接到 VSS 时、预计会出现一些噪声/泄漏。

    2.电压读数不超过~1.7V:如果您的设置配置正确,这不是预期的行为。  ADC 通过将输入与来自 VREFN (LOW) 和 VREFP(满量程)的基准范围进行比较来测量输入。 如果正确提供了基准引脚和输入、ADC 应该能够测量高达 VREFP 的满量程。 为了帮助诊断此问题、您能否提供:

    • 展示 ADC 输入电路和信号源的原理图
    • VREFP 和 VREFN 引脚上的实际电压
    • 当发生 1.7V 限制时、您要测量的相对于 VREFP 的电压是多少

    此致、
    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅所附的屏幕截图、了解您提到的要点:






    关于 VREFP 和 VREFN 引脚上的实际电压、无法直接测量这些电压。

    当输入接近 1.8V 时、ADC 读数在 1.66V 左右饱和 至 1.7V  

    注意:  

    请注意、1.8V 电源由 PMIC(器件型号为 TPS6522053RHBR)供电。


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:  

    感谢您的答复。  原理图 似乎主要涵盖电源、您是否还请提供输入电路/信号源的原理图?

    此致、
    Karam