This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:ASRC

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576609/am620-q1-asrc

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

亲爱的香榭丽舍大街、

我们是否为 AM6204 提供 ASRC 软件? 如果没有、我们是否有计划这样做、因为我们为 DSP 上的 AM62D 提供缓冲器。

或者是否有可在 AM6204 上用于 A53 的第三方提供 ASRC?

此致、非常感谢。

1 和 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 一和零、

    我目前不了解 AM624 上的 SW ASRC 产品。 我将由内部团队确认、并告知您详细信息。  

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高一和零、

    AM6204 上的 ASRC 目前没有持续的计划。  

    此致、
    Ritapravo