This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:亮点太白、在强光下、图像几乎完全是白色的。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570871/am62a7-the-highlights-are-too-white-and-in-strong-sunlight-the-image-is-almost-entirely-white

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我的传感器是 OX03C10、配置为输出 12 位原始图像。
当前驱动程序是 IMX219 驱动程序的修改版本。

使用 DCC 工具应用 WDR 后、我希望能够清楚地看到亮点和阴影。
目前、在弱光条件下图像仍然清晰。
但是、存在两个问题:
1:在对比度较高的情况下,高亮显示为完全白色且过度曝光。
2:从车灯的光环在晚上太大和明亮,使它很难减少光环。

另外: WDR 曲线的 X 轴逐渐从弱光、中光过渡到高光。 Y 轴表示转换后的输出的亮度。 我是否正确理解了这一点? 不过、在实际调试期间、我将中高光部分的亮度值设置为最低、并将其应用到摄像头程序。 这对图像几乎没有影响(图像现在包括了从阴影到高光的过渡)。 相反、增大或减小弱光部分的 Y 值会显著增大或降低图像亮度。

这 是我的 pic 文件

e2e.ti.com/.../7823.e2e.rar

此致  

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    但是、有两个问题:
    1:在对比度较高的情况下,高亮显示为完全白色且过度曝光。
    2:夜间车灯的光环太大,太明亮,使得很难减少光环。[/报价]

    您是否有一些用于这些用途的示例原始/YUV 图像(即 VISS I/O 图像)?

    要获得 WDR ISP 输出、我们需要首先让 WDR 传感器输出原始图像。

    [引述 userid=“643802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570871/am62a7-the-highlights-are-too-white-and-in-strong-sunlight-the-image-is-almost-entirely-white

    这 是我的 pic 文件

    [/报价]

    “Pics"文件夹“文件夹中的原始图像看起来像 10 位线性原始图像、而不是 12 位并行格式的 WDR 图像。

    WDR 曲线的 X 轴逐渐从低光、中光过渡到高光。 Y 轴表示转换后的输出的亮度。 我是否正确理解?

    我假设您正在查看“imx219_lut_cfa_16to12_pwl_g0.70_img.png “和“imx219_lut_wDR_total_12to16_pwl_g0.70_img.png “的共享图。

    它们只对 WDR 和原始传感器图像有意义。
    将它们应用于 10 位线性图像没有任何好的效果。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    我的传感器具有 HDR 功能。 不是 IMX219;该驱动程序文件仅是在 IMX219 时修改的。 我希望这不会引起误解。
    1:目前、我可以通过修改 WDR 曲线和伽马来调整亮度、这种调整会影响图像亮度。 它可以使阴影区域变亮、但问题是突出区域不能有效地变暗。 如何 解决这个问题?
    2:WDR 曲线的 X 轴逐渐从弱光、中光过渡到高光。 Y 轴表示转换后的输出的亮度。 我是否正确理解了这一点?

    此致  

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    我的传感器具有 HDR 功能。 不是 IMX219;该驱动程序文件仅是在 IMX219 时修改的。 我希望这不会造成任何误解。

    是的、这对我来说很清楚。

    但是、您之前捕获和共享的传感器原始图像采用线性 10 位 LDR 格式(不是 HDR 格式)。
    这表明传感器在 LDR 模式下工作、而不是在 HDR 模式下工作。

    1:目前、我可以通过修改 WDR 曲线和伽马来调整亮度、这种调整会影响图像亮度。 它可以使阴影区域变亮、但问题是突出区域不能有效地变暗。 如何 解决此问题?

    要解决这个问题、您必须首先使传感器在 WDR 模式下工作。
    否则、更改 ISP 实际上没有什么帮助。

    之后、我们可以检查 HDR 传感器原始图像以及 WDR 曲线和伽马设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Hua:

      我已将传感器设置为 HDR 模式。  我可以看到具有 HDR 模式的视频。 视频对黑暗的地方和外面的明亮区域有清晰的视角

      现在、我希望摄像机使用高亮显示来防止过度曝光的区域。 它具有突出显示抑制功能、但抑制效果较弱。  

        当车辆从开关后面靠近远光灯时、视频源会显示严重的眩光、因此无法清晰地观察后视图像。

     您能帮我解决这个问题吗? 如何修改 ISP 参数以避免出现问题。 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

     我已将传感器设置为 HDR 模式。  我可以看到具有 HDR 模式的视频。 该视频具有清晰的视角、可显示黑暗区域和外部明亮区域

    这听起来很棒!

    当车辆从开关后面靠近远光灯时、视频源会显示严重的眩光、因此无法清晰地观察后视图像。

    如果传感器 HDR 正常工作、这可能是暴露问题或光学问题。

     您能帮我解决这个问题吗? 如何修改 ISP 参数以避免出现问题。 [/报价]

    请分享一些样本原始传感器图像和压缩拐点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Hua:

    这是我的原始图像和拐点文件

    闪光灯的光束不能变暗

    e2e.ti.com/.../8877.files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    [引述 userid=“643802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570871/am62a7-the-highlights-are-too-white-and-in-strong-sunlight-the-image-is-almost-entirely-white/6070768

    这是我的原始图像和拐点文件

    [/报价]

    感谢您的分享!

    这些是 zip 文件中的拐点。
    他们看起来不对我好。

    0              0
    273      3000000
    546      5000000
    819      6500000
    1092    16000000
    1365     1000000
    1638     1000000
    1911     1000000
    2184      100000
    2457      100000
    2730      100000
    3003      100000
    3276      100000
    3549      100000
    4090      100000
    4095    16777215
    65535   16777215
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要清楚说明、第二栏应逐步增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 华刚先生:

      这是问题形式的拐点文件。 关于如何配置拐点的指南、您是否有一些更详细的信息。

      非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    因此这是问题形式的拐点文件。

    它是传感器 WDR 设置的一部分。

    您是否对如何配置拐点的指南有更多的细节。

    拐点因传感器而异、因为每个传感器都有自己的限制。
    Ovt 将为您提供 X3C 的良好膝点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、华先生:
    OV 提供了下面的参数。 它与 TI 曲线中的拐点不同。 您能帮助检查如何将拐点转换为 TI 曲线吗? 非常感谢     
       /* tConvergeSpeedParam */
          {
            /* nFastOverKneCnt */
            7
            /* nFastOverLumaDiffList[16]*/
            {5,120,10210240,20420480,81981920,163840225,280,262144/*0 - 6*/}、
            /* nFastOverStepFactorList[16]*/
            {102,102,123,256、358、 461,512/*0 - 6*/}、
            /* nFastOverSpeedDownFactorList[16]*/
            {00、0、0、000/*0 - 6*/}、
            /* nFastOverSkipList[16]*/
            {00、0、0、000/*0 - 6*/}、
            /* nFastUnderKneCnt */
            7
            /* nFastUnderLumaDiffList[16]*/
            {5,120,81981921021024015315360,3072051,200,71680/*0 - 6*/}、
            /* nFastUnderStepFactorList[16]*/
            {102,123,154,205236256,307/*0 - 6*/}、
            /* nFastUnderSpeedDownFactorList[16]*/
            {00、0、0、000/*0 - 6*/}、
            /* nFastUnderSkipList[16]*/
            {00、0、0、000/*0 - 6*/}、
            /* nSlowOverKneCnt */
            7
            /* nSlowOverLumaDiffList[16]*/
            {5,120,10210240,20420480,81981920,163840225,280,262144/*0 - 6*/}、
            /* nSlowOverStepFactorList[16]*/
            {102,102,102,102、102102,102/*0 - 6*/}、
            /* nSlowOverSpeedDownFactorList[16]*/
            {00、0、0、000/*0 - 6*/}、
            /* nSlowOverSkipList[16]*/
            {00、0、0、000/*0 - 6*/}、
            /* nSlowUnderKneCnt */
            6
            /* nSlowUnderLumaDiffList[16]*/
            {5,120,81981921021024015315360,3072051200/*0 - 5*/}、
            /* nSlowUnderStepFactorList[16]*/
            {102,102,102,102、102102/*0 - 5*/}、
            /* nSlowUnderSpeedDownFactorList[16]*/
            {00、0、0、00/*0 - 5*/}、
            /* nSlowUnderSkipList[16]*/
            {00、0、0、00/*0 - 5*/}、
          }、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    OV 提供了以下参数。 它与 TI 曲线中的拐点不同。

    TI 没有任何关于任何传感器的曲线。
    您所指的值可能是 GUI 的占位符曲线、或特定传感器的某些供应商推荐的值。

    您能帮助我们检查如何将拐点转换为 TI 曲线吗

    我们不符合检查或确认传感器设置的条件。
    您需要遵循 OV 针对其传感器的建议。

    使用新拐点设置修改传感器驱动器后、您需要相应地更改 TDA4 设置。