This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:使用 I2C2 控制 TPS65910A3、以便在 u-boot 阶段在 1000MHz 上运行

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576488/processor-sdk-am335x-use-i2c2-to-control-tps65910a3-to-run-at-1000mhz-in-the-u-boot-stage

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X


工具/软件:

尊敬的专家:

客户希望使用 I2C2 控制 TPS65910A3、以便在 u-boot 阶段在 1000MHz 上运行

是否支持 u-boot-2018.01? 是否有任何示例来说明需要进行哪些修改?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    是否支持 u-boot-2018.01?

    U-Boot 2018 上次受 SDK 5.3 的支持、该软件已使用多年。 可以提供的支持非常有限。

    您能否说明一下您希望 SoC 的 I2C2 总线在 1000MHz 上运行、还是希望 PMIC 的一个内部时钟通过 I2C 在 1000MHz 上运行?

    在有关 I2C 时钟和复位管理的 TRM 部分 (https://www.ti.com/lit/pdf/spruh73) 中、

    I2C 总线无法以该速度运行。

    此致、

    Anshu