This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:tda4veco 的 10.1 版是否支持 MIPI CRC 校验?

Guru**** 2588655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576102/tda4ve-q1-does-version-10-1-of-tda4veco-support-mipi-crc-check

器件型号:TDA4VE-Q1


工具/软件:

尊敬的  TI 专家

    我们需要在 TDA4VE 上执行功能安全、其中一个工程是 MIPI CRC 验证。 我想询问 ECO 当前是否支持此功能? 如果支持、如何获取验证结果、例如验证是否失败?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie JC、

    嗯、MIPI 作为协议 在长数据包中包含 CRC 数据、也通过 CSIRX 进行检查。 如果您指 的是此验证、则硬件支持此验证。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我的意思。 我想知道如何获得验证结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我们可以向驱动程序注册回调、只要检测到任何 CRC 不匹配、驱动程序就会调用此回调。  请参阅  CSIRX PDK 驱动程序中的 IOCTL_CSIRX_REGISTER_EVENT 控制命令。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个补丁吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie JC、

    很抱歉、但不明白您要查找什么补丁? 驱动程序中已经支持此 ioctl、很可能还会在捕获节点中调用此 ioctl。 您只需在此补丁中添加一个回调函数。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我成立了它。  Aut 我在中看到了 tivxCapturePrintStatus() “crcCount"的“的打印语句。 ​​使用 ​​增强 ​​原理 ​​CRC 不匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、即使在这个计数中、它也会报告 CRC 错误。  

    此致、

    Brijesh