主题中讨论的其他器件:SK-LCD1、 AM62P
工具/软件:
您好、
我正在使用 AM62PX 处理器 引脚 SK-LCD1 显示 (数据表)、并在上运行预构建的演示应用程序 Processor SDK Linux 。
当我启动演示(或直接启动ti-apps-launcher QML 文件)时auto_cluster.qml,我会看到以下错误:
Root@am62pxx-EVM:/usr/bin QML /opt/ti-demo/auto_cluster.qml
检测到字符编码为“ANSI_X3.4-1968"的“的语言环境“C",“,该、该语言环境不是 UTF-8。
Qt 依赖于 UTF-8 语言环境,并已切换为“C.UTF-8"。“。
如果这会导致问题、请重新配置您的区域设置。 请参阅语言环境 (1) 手册
以了解更多信息。
无法在屏幕 LVDS1 上移动光标:–13
无法在屏幕 LVDS1 上移动光标:–13
无法为屏幕 LVDS1 设置 DRM 模式(权限被拒绝)
无法在屏幕 LVDS1 上排队 DRM 页面翻转(权限被拒绝)
我遵循了 如何启用 Microtips LVDS 面板 配置显示屏的指南、但问题仍然存在。
是否有建议的步骤可以在 AM62PX 上使用 LVDS1 成功运行演示?