This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:ETH Down and Up CAN&&39;t work

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575901/am62l-eth-down-and-up-can-t-work

器件型号:AM62L


工具/软件:

尊敬的 Daolin:

客户报告有关 Eth 的问题、当客户运行以下命令时、eth 无法再恢复。 请帮助您尝试一下、并帮助客户解决此问题。

ifconfig eth0 down
ifconfig eth1 down
ifconfig eth0 up
ifconfig eth1 up

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    1. 什么 SDK 版本  SDK11.0
    2. 这是定制板还是 TI EVM TI EVM 和定制板均可复制。
    3. 是否有任何日志显示“eth cannot recover“(您无法恢复)?

    我要求客户提供。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    客户反馈此问题已在 SDK11.1 中修复、您能否帮助客户分享一些补丁来帮助在 SDK11.0 中修复该问题。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biao

    我可以询问客户为什么要获取补丁程序。 出于所有实际目的、每个客户都应将 AM62L PG1.1 与 SDK11.1 配合使用、以此作为未来的基准。 现在就让他们迁移、这仍然是 11.x 版本、也正在对 RTM 器件进行迁移。


    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    这对我来说是有意义的。 您是否意味着所有客户都应升级到 SDK11.1 + PG1.1? 我认为这是重要信息、我之前不知道、我会让客户升级到 SDK11.1。

    BR、

    Biao