Thread 中讨论的其他器件:SK-AM69
工具/软件:
我们将使用 SoC 开发定制电路板。
与 EVK 的主要区别如下:
1.更改了主调试终端:MAIN_uart8 -> MAIN_uart0
2.减少 DDR 内存的数量:8GB x4 -> 8GB x2
我们将硬件更改应用于 Linux 和 u-boot 设备树。
此外、在编译 TFA&OPTEE 时、我们已经设置了 TFA_K3_USART=0x0 和 OPTEE_K3_USART=0x0。 (由于调试终端已更改)
但是、调试终端上不会发出任何内容。
(我们还控制 LED 在启动时亮起,但不会亮起。)
我的问题: 若要正确运行 A72 u-boot、是否需要 正确配置在 R5 u-boot 上运行的 DDR 设置? (当前使用 SK-AM69 的默认设置)
谢谢。