This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A7 SoM 未上电

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SN74LVC1G11, TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575106/am62a7-q1-am62a7-som-not-powering-on

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7SN74LVC1G11、TMUX154E

工具/软件:

您好团队:

我正在开发一款 定制模块上系统 (SoM) 基于 AM62A7 处理器 、由供电 TPS65931211RWERQ1 PMIC
电源架构和时序控制逻辑的设计与一致  AM62A 入门套件 EVM  参考设计。
所有电源树和电源轨配置都遵循 TI 参考设计。

设计概述

  • nPWRON/ENABLE(引脚 20) 电压由 A 的输出驱动 3 输入与门 (SN74LVC1G11)

  • 与门的一个输入通过 A 连接 TMUX154E 模拟开关(在 TI 参考设计中)允许在两个使能源之间进行选择。

  • 在我的实施中 TMUX154E SEL 引脚连接至高电平 使用上拉电阻、从而永久选择一个通道。

  • 除了此修改外、所有其他电路、拉电阻器和电源布线都与 TI 参考原理图相同。

  • 附件图像显示了 定制原理图部分 中的示例 nPWRON/ENABLE 路径


初始测试和观察

  1. 输入电源验证: 向正确提供 5V 电压 TPS565201DDCR 降压转换器 、生成稳定的 3.3V 输出。

  2. 3.3V 电源轨检查: 电路板上的所有 3.3V 节点均已通电并经过验证。

  3. PMIC 输入检查: TPS65931211RWERQ1 在所有相关输入引脚接收 3.3V 电压。

  4. nPWRON/ENABLE 测量: 引脚读数 高电平 (~1.8V) 、它与参考原理图中的预期状态相匹配。

  5. 启动行为: PMIC 不启动其上电序列 —未观察到调节输出、和 nRSTOUT 保持低电平

  6. 与门输出: 事实证明 高电平 、表示所有输入条件均有效、且启用路径已生效。


问题摘要

TPS65931211RWERQ1 PMIC 无法启动其上电序列 nPWRON/ENABLE 引脚置为高电平有效(逻辑 1)
未生成电源轨、和 nRSTOUT 保持低电平。
TI 参考设计的唯一修改是: TMUX154E SEL 引脚 更新过 连接高电平 、永久选择一个输入通道、而不是入门套件中的电路。

e2e.ti.com/.../8547.power.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 为什么 FB_B3 引脚连接到 DDR 电压?  FB_B3 上的 PMIC 电压监控器必须连接到 3.3V。如果在监控器启用时 3.3V 未连接到 FB_B3、则器件进入硬件 SAFE RECOVERY 状态、并且处理器电压被禁用。 如果这样可以解决问题、请告诉我们。 我们还可以查看 CANUART 电源等其他连接。 以下链接提供了访问 TPS65931211-Q1 用户指南的链接、其中介绍了如何配置 PMIC 模拟和数字资源: www.ti.com/.../slvucm3.pdf

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brenda Diaz ,

    非常感谢您重点介绍 FB_B3 上的反馈路径问题。 我们已移除此连接、现在使反馈引脚保持开路状态。 但仍然 没有上电。 是否有办法禁用 FB_B3 引脚上的监控功能、以检查其余电路是否正常?  
    您在此处查看的其他主要故障点是什么? 您能帮我找出问题并加以解决吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    FB_B3 是否按照 TPS65931211-Q1 用户指南中的说明连接到 3.3V IO 稳压器?  www.ti.com/.../slvucm3.pdf  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、它已连接到 DDR 电源线。 我们断开了连接。 如果引脚悬空、FB_B3 将主动监控或禁用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB_B3 不能悬空。 如 PMIC 用户指南中所述: “FB_B3 必须连接到 3.3V。如果在监控器启用时 3.3V 未连接到 FB_B3、则器件进入硬件 SAFE RECOVERY 状态、并且处理器电压被禁用“。

    谢谢、

    Brenda