This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCStudio 与用于 IDE 扩展的 SonarQube 集成

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577646/ccstudio-theia-ccstudio-integration-with-sonarqube-for-ide-extension

部件号:CCSTUDIO-THEIA


我一直在尝试在安装 CCS 20.3.0 的情况下运行 SonarQube for IDE(VS Code 版本)、但它不会按预期方式运行:它不会分析实际文件。

不确定这是不是 TI 问题还是 SonarQbe 问题、但我现在要核实是否有人已经将该扩展与 CCS 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对 SonarQube 没有任何经验,所以我在这里无法提供太多的见解。 虽然我听说过 CCS 中的其他 SonarQube 相关问题、但我没有听说过这一特定问题。 可能是该插件无法很好地与 CCS/Theia IDE 配合使用、最好也联系 SonarQube 以了解他们是否有更多建议。

    谢谢

    Ki