This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:使用 Profinet 进行内核隧道

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577311/am6442-intercore-tunneling-with-profinet

器件型号:AM6442


您好、

我只是想知道是否有任何关于这个主题的新闻:


https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444572/processor-sdk-am64x-intercore-network-tunneling-application-for-profinet-similar-to-the-avaliable-example-for-ethernet-ip

我们很感兴趣一个使用 Profinet 而不是 EtherNet/IP 的工作示例!

您在票证中提到、Profinet 协议栈将需要进行更改。 您能否澄清一下、这些更改是只对 ICSS prus 还是对协议栈都是必要的?

BR

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    Profinet 隧道示例将成为即将推出的工业通信 SDK 高级版本的一部分。
    有关详细信息、请与您的销售代表联系。  

    此致、
    Bharath