This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 J784S4XEVM 板上运行演示应用程序无法在屏幕上显示

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576627/tda4vh-q1-running-the-demo-applications-on-the-j784s4xevm-board-fails-to-display-on-the-screen

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI:

  我使用的固件是 SDK 11.01。  固件信息如下图所示:

  在将其刻录到 SD 卡后、我按照文档运行演示应用、但显示器没有输出。 控制台的输出信息保存在“log.txt"中“中。

e2e.ti.com/.../0020.log.txt

显示器工作正常。 我修改了“uEnv.txt"文件“文件、如下所示:

在核心中启用显示。显示器可以正常显示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIN:

    您是否可以使用不同的显示器和显示器通过直接 DP 输入进行检查、而无需使用 DP 转 HDMI 转换器。

    初始化日志似乎没有问题、不同监视器的 RTOS 驱动程序可能存在一些时序问题。

    您可以在运行后共享日志“ modetest -M tidss“  提供一个示例工程

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokul:

    在运行“ modetest -M tidss “、获得以下输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIN:

    当屏幕上显示灰色屏幕时(当核心使用显示屏时)、您可以运行命令吗?

    如果 Linux 正在使用显示屏、您应该能够获得命令的输出。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokul:

    使用将 HDMI 转换为 DP 的方法时、运行此命令的输出结果为:
    e2e.ti.com/.../display.txt
    我目前没有带有 DP 接口的显示器。 我稍后将测试 DP 接口显示器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIN:

    在 Linux 和 RTOS 驱动程序中、时序参数似乎都正常。 您可以用其他显示器一次检查吗?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokul:

    我找到了带有 DP 接口的显示器、它在此显示器上正常显示。