This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:将 AR0233 Leopard 传感器的输出从原始更改为 YUV

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577024/tda4vh-q1-changing-output-for-ar0233-leopard-sensor-from-raw-to-yuv

器件型号:TDA4VH-Q1


您好、

SDK 版本:11.00.00.06。

我需要将 Li-ar0233 输出从 RAW 更改为 YUV、并使用单摄像头应用进行测试。  我需要对传感器/传感器配置进行哪些更改? 请提出建议。  

 

谢谢、

Lalit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    但是、您的传感器是否支持 YUV 输出?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    是的、它支持并 提供 YUV 数据 o/p、分辨率为 1920x1080  

    谢谢。此致、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    然后在您的传感器驱动程序中、请将输出数据格式设置为 UYVY。 我认为单个摄像头应用会检查此输出数据格式、然后相应地更改流程。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我正在此处进行更改:

    是否需要更改任何其他配置?

    谢谢。此致、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lalit、

    否、仅更改数据格式就足够了。 BTW、特定于 CSI 通道的参数基于您的 CSI 连接和输出速度。

    此致、

    Brijesh