This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:映射中断聚合器中的虚拟中断

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577027/tda4vm-mapping-virtual-interrupt-in-interrupt-aggregator

器件型号:TDA4VM


尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用  TI TDA4  J784S4 SoC  并参考随附的内容  SPRUJ52D 技术参考手册 (TRM) 。 在中断聚合器中、您能否指导我如何将特定事件分配给特定虚拟中断? 例如:为 UDMA 映射外设中断 (SPI)、如何完成事件映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以向您指出、 mcusw/mcal_drv/mcal/SPI/spi/mcus/mc.c src 文件 Spi_Dma

    我们有基于 PDK 的 UDMA 驱动程序代码, UDMA_eventRegister API 基于属性注册全局事件。

    此致

    Tarun Mukesh