工具/软件:
您好 TI、
我们将 Micrel KSZ9031 以太网 Phy 与我们的定制 am62a7 板搭配使用。
我们将使用 Yocto SDK 和 GCP 环境。
我在内核配置中激活了 Micrel KSZ9031 phy。

问题:-
1.尝试在 dts 文件中更改配置时。 然后、日志不显示 Micrel KSZ9031 以太网 PHY 配置。 下面是日志

2.当我没有对内核配置和 dts 配置做任何更改时,它会显示在下面的日志中
您能否在 Micrel KSZ9031 上的以太网上提供支持? 我们需要在 dts 文件、内核配置和其他东西中进行哪些更改。
我的以太网连接到 RGMII1 上。
我从器件树中在 DTS 中添加了 RGMII 引脚和 MDIO 引脚、正确。
如果我的日志显示 phy Micrel KSZ9031、然后如果我尝试 ping 通并查看 IP 地址、则不会显示任何 IP 地址、并且我这边也未检测到链路。

但是、如果尝试在 EVM 中执行相同的操作并按照步骤操作、则说明它是粉色的、并且还检测到链路。
您能支持吗?