工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户在使用 66AK2G12 的产品时遇到问题。
他们目前正在调查以确定问题是否与 K2G 有关。 -
- USB0 端口用于默认主机设置、但连接到 iPad 应用时、电源角色仍然是主机、数据角色从主机切换到功能。
- 发生这种情况时、音频噪声经常混合(不是连接本身正常工作,声音断断续续,而是播放正在进行,但音频上会叠加恒定的噪声)。
- 从过去的经验来看、这与检查电缆长度的情况类似(使用长度不符合 USB 标准的延长电缆 (6m))。
请说明将 USB0 用作正常主机与使用该器件来交换数据角色和切换到功能之间的差异。
Q1:在数据角色交换之前和之后是否有任何通用的寄存器、或者其引用根据数据角色而变化的寄存器?
问题 2:如果在交换数据角色时未正确配置寄存器设置、是否存在可能出现此症状的任何区域?
此致、
正常