This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:v4l2 编码是否支持设置 p 帧切片?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570051/tda4ven-q1-does-v4l2-encoding-support-setting-up-p-frame-slices

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

RTOS:10.0

Linux 操作系统:10.0

HW:我们自己的电路板


根据 v4l2 命令的结果、Slice 似乎没有关键参数。 它是否支持设置 p 帧层

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、编码器支持 P 帧切片编码。 您可以设置 I 帧的周期、因为不支持 B 帧、所以每个其他帧都将是 P 帧。

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    是的、编码器支持 P 帧切片编码。

    您能告诉我如何在代码中设置 P 帧切片吗?

    从 v4l2-ctl 命令的结果中、哪个结果表明支持 p 帧分片?

    我们正在讨论的 p 帧切片应该是如何设置 trail_R 类型、如下图所示。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 p 帧切片周期是否有特定的控制。 我将查看该参数并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    请问是否有任何进展?

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    很抱歉我们的 IP 供应商上周已不在办公室。 查看我们的文档后、VPU 不支持切片级中断。 因此、它 无法逐切片输出数据、只能逐帧输出数据。 这是一个硬件限制、因此无法解决。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh S、

    感谢您的反馈。 我们将来将通过软件实现它。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    将关闭此票证。

    谢谢、
    Sarabesh S.