This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:TMS320F28388S TRM USB 错误?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577763/ccstudio-tms320f28388s-trm-usb-error

部件号:CCSTUDIO


您好、

我查看的是 TRM (SPRUI0F)、具体来说是 USB 寄存器 USBRXIE。  EPx 的说明:中断已置为有效。  但文档的其余部分指出、此寄存器用于中断使能。  因此、我认为“assered"一“一词应该是“enabled"。“。  这是正确的吗?

谢谢您、

教育

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这位专家目前外出工作、请预计  响应会有几天的延迟。  

     此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢您让我知道。

    一个问题。  访问论坛已更改、我没有收到表明您已回复的电子邮件。  是否需要执行一些操作才能重新启用该功能?

    谢谢您、

    教育