This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:下载 Code Composer Studio 3.1

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577997/tms320vc5416-code-composer-studio-3-1-download

部件号:TMS320VC5416


您好:  

我需要 Code Composer Studio 的 3.1 版本来维护旧的 projet。 我没有用于重建开发环境的安装程序文件、网站上没有可用于下载这些文件的链接。  

修补程序版本

3.1.0

综合开发

5.90.0.227

BIOS

CUDA-4.90.02.10.

代码生成工具  

v4.1.0

您是否仍然可以提供这些文件?   

(客户支持部门回复了我先前的申请 CS3027195:Code Composer Studio v3.1、并提供了 E2E 支持论坛链接、该论坛在点击“提出相关问题“后将我发送至此处:

这与申请下载 Code Composer Studio 3.1 版有关。 3.3 之前的版本不可免费公开下载。 但是、如果您能向您发送一份申请副本、也可以在我们的 e2e 论坛上申请我们的应用专家。  

点击网页上方的“提出相关问题“按钮 ( https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781920/ccs-c6000-cgt-code-composer-studio-3-1-download)、您可以在此链接进行申请

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philippe、

    CCS 3.1 需要获得付费许可证。 由于您提到需要维护一个旧工程、似乎您的组织过去曾获得过 CCS 3.1 许可证。情况是否属实?

    请发起私人 E2E 讨论以进一步讨论。

    谢谢

    Ki