Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
大家好、我们已经使用 AM625 SoC 设计了定制电路板、我们的设计经过测试、可从 u-SD 卡启动、并且在原型设计阶段运行良好、我们将设计转移到了量产阶段、第二批电路板似乎存在多个问题。
我们最近制造了 40 块电路板、只有 2 块电路板从 u-SD 卡引导 Linux、我们可以在控制台端口上看到这一点。
大多数电路板无法引导、这基于当前获取的数据、然后在控制台上不打印 Linux 引导消息。
您能否帮助我们调试此问题?
是否可以从 UART 或 USB 仅测试硬件?
我们已经测试了电路板上的所有电源轨、所有电源轨看起来都很好。
如果您认为有助于调试、我们可以添加 JTAG。
2 个工作板与其余板之间没有已知的区别。
任何关于如何取得进展的建议都将不胜感激。
谢谢