This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:系统时钟 (MCU_OSC0_XI) 上电序列

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575747/am6442-system-clock-mcu_osc0_xi-power-up-sequence

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TPS22965

工具/软件:

该设计与 AM6442x 参考设计相同、由用于 DVDD3V3 的 PMIC TPS6522053 和 TPS22965 供电。

上电顺序的唯一区别是 MCU_OSC0_XI 之后变为活动状态 LDO3 (1.8V、VDDA_1V8) 因为时钟振荡器由供电 VDDA_1V8 电流。

根据 TPS6522053 规格要求、系统时钟在最后一个 AM64x 电源序列轨后 1.5ms 启用。

您能否确认是否可以启用一次系统时钟 LDO3 (1.8V) 是否已启动、或者是否必须等到最终的 AM64x 电源序列电源轨激活后才启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我认为 MCU_OSC_XI 图中灰色部分是指定给振荡器启动和稳定的时间。 如果在最后一个电源轨上升之前看到振荡、则没问题。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 James Jang、

    请参阅以下常见问题解答

    (15)【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM625-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计–晶体 (MCU_OSC0) 启动时间相关问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    由于这篇文章涉及的是 AM6442x 上电序列、您是否还能查看 TI E2E 页面的以下链接、该页面解决了 PMIC 65220 输出电源轨电压骤降问题?  

    一个设计与 AM644x 开发板设计非常相同/相似、其中 PMIC TPS6522053RHBR 为 AM6442x 上电。  
    如果 AM64x 团队也可以支持该问题、将有助于找出电压骤降问题的根本原因。  

     关于:TPS65220:电压骤降问题 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    Kallikuppa Sreenivasa 目前是 ooo。 如果您没有收到回复、请在下周 ping 通该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 James Jang、

    我查看了另一个 E2E。

    DIP 似乎位于 VDDSHV_MCU 上。

    在 AM64x SK 原理图中、SD 卡电源由内部 LDO 生成、MOIC SD 卡电源为 DNI。

    我需要您分享原理图、以检查 SD 卡电源在定制电路板上的实现情况。

    此致、

    Sreenivasa.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    设计有  
    1.根据 AM6442x 数据表、PIN_K15、CAP_VDDSHV_MMC1 直接接地。  
    2. AM6442x 上的 VDDSHV5 引脚 (L14、L15)、PMIC LDO、VDDSHV_MCU IO 直接为 AM64 供电。  

      

    我可以验证 VDDSHV_MCU 电源轨是否是导致所有 PMIC SW/LDO 电源轨的其余电压骤降的根本原因:将 VDDSHV5 电源轨与 PMIC 隔离、然后测量所有 PMIC 电源轨、看看是否解决了电压骤降问题。  

    我会成为一个问题吗? 是否应该遵循 AM64x SK 原理图为 VDDSHV5 引脚供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 James Jang、

    谢谢你。

    您能否确认 VDDA_3P3_SDIO 的连接。

    请注意、阅读文本并支持调试可能会带来挑战。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 James Jang、

    好的。

    我会有问题吗? 是否应遵循 AM64x SK 原理图为 VDDSHV5 引脚供电?

    建议这样做。

    请注意、提供原理图将有助于有效地支持调试。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的支持。  
    VDDA_3P3_SDIO 也直接接地。  
    该设计没有 SD 卡接口。


    我完全同意。  
    我将通过一个流程来检查是否可以通过安全传输提供 AM64x + PMIC 原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    谢谢! 如果可以、请告知我们。