This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:是否有办法将帧缓冲区旋转 180 度?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577825/am625-is-there-any-way-to-rotate-framebuffer-180-degree

器件型号:AM625


尊敬的 TI 专家:

这与 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434563/am625-how-to-rotate-screen-180-degree/5501722?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am62x%2525252520rotate%2525252520framebuffer#有关

似乎记者不得不改变应用程序,例如 Qt 旋转其图像.

请告知我最新的 AM62x SDK 在驱动程序中支持此功能、或者如果可能、提供更改驱动程序的建议。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最新的 SDK 不支持驱动程序内的帧旋转、我们既不计划也不建议在驱动程序内这样做。 建议的方法是通过用户空间应用程序执行此操作。