工具/软件:
尊敬的专家:
客户测试我们的 RDk11.0 版本、当内核启动时加载所有 MCU2_0/C7x_1/C7x_2 时、很容易发现 IPC 握手故障问题。 我们可以在 EVM 板上重现此问题。 TXT 文件和图片下方是 EVM 捕获日志。 由于客户项目或闪存大小限制、他们将使用内核加载 TIOVX 内核映像方法、能否帮助我们解决这个 RDK11.0 问题?
以下是重现方法:
1.使用默认的 RDK11.0 Linux 版本。 (tisdk-adas-image-j722s-evm.tar.xz)
修改 FAT32 引导分区 uEnv.txt
(dorprocboot=0)
2.然后使用 SD 卡引导 EVM 板。 进入控制台时。 输入以下命令:
#source /opt/vision_apps/vision_apps_init.sh
3.启动 Vision_app ,如果没有问题,关闭 EVM 板电源或运行 reboot 命令。 只是需要<20 圈,你可以找到 IPC 通信错误,如下面的错误日志。
此致!
Han Tao